This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7816:ADS7816的内部等效电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7816, ADC088S052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590010/ads7816-internal-equivalent-circuit-of-the-ads7816

部件号:ADS7816
主题中讨论的其他部件: ADC088S052

尊敬的各位先生:

我的客户问我们ADS7816的内部等效电路。

有一种症状,即ADS7816中的Vcc从5V变为3.1 V。
因此,请告诉我可能导致此症状的ADS7816引脚的内部等效电路。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有可用的等效电路。  

    大多数SAR ADC具有与ADC088S052数据表的图37中所示类似的输入电路。  ADS7816数据表在第8页上提到输入电容器为25pF。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mike-San,

    感谢您的回复。

    我会回答我的客户的建议。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mike-San,

    我的客户向我们提出了其他问题。

    当ADS7816的Vcc工作时,它将变为5V⇒3.1V。
    是否有可能降至3.1伏?
    在这种情况下,条件是什么?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    该设备被指定在4.5V至5.25V之间的Vcc下工作。 如果Vcc为3.1V,则很可能不起作用。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mike-San,

    感谢您的回复。

    我理解你的评论。

    此致,

    是。哈塞伯