作为EE的注,我需要有关差分函数如何在ADS1115上工作的更多信息。
我知道我可以使用区分因素来计算A0和A1以及A2和A3之间的差异。
我的问题是,使用此功能时,A0和A1是否都解析为GND?
在我所看到的示例中(可能不是最好的示例),我看到人们使用A0和A1测量电池(A0为负极,A1为正极)。 这没问题,但我想知道它如何与串联电池配合使用(假设每个电池为1.2V时使用2S电池)。
是否如下所示?
A0 ->单元1负极 (0 V ->与GND相同)
A1 ->单元1正极 (1.2V)
A2 ->电池2负极 (0V或1.2V?)
A3 ->单元2正极 (1.2V或2.4V?)
由于是串联的,单元1正极与单元2负极是相同的端子/导线。 这是否意味着A2电压为0V或1.2V? A3电压是1.2 还是2.4V?
A0至A3是否全部解析为接地?
结果:
A0:0伏
A1:1.2V
A2:1.2V
A3:2.4V
假设按照描述进行了接线。 假设每个电池为1.2V,以下情况下A0至A3的实际电压是多少?