This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551:输出阻抗(最小/最大)

Guru**** 2901260 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591302/dac7551-output-impedance-min-max

部件号:DAC7551

您好,

让我谈谈DAC7551的输出阻抗。
数据表(SLAS441E)“直流输出杂质”在第3页进行了规定。

①调节值仅为1Ω 的典型值。 请告诉我最小值和最大值。
(也可以用作参考值)

②输出阻抗是否随频率而变化?
如果有波动,所占的百分比是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的查询。 您可以在此帖子中找到相关答案:

    e2e.ti.com/.../45.6662万

    我认为输出阻抗不会随频率而变化。 让我与设计团队确认一下。 如果不是这样,我会回来的。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Uttam-san

    感谢您的早日回复。
    请访问并检查您教授的地址。

    这是另一个问题。
    请告诉我如何测量DAC7551的“参考输入阻抗”的100kΩ Ω。(VREF-L)
    (如果您有测量电路,请告诉我)

    我还需要尝试和确认。
    此致

    Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain-san,

    首先,很抱歉我在发送给您的链接中遗漏了您的姓名。 我从设计团队那里得到了您的问题的答案。 这些建议如下:

    1.对于问题1。对于参考输入阻抗,它可能会因FAB的SiCr薄膜电阻器规格而异。 最高可达+/- 20 %。 对于DAC输出阻抗,更难说。 在大多数情况下,VOUT反馈连接是在板上的布局上建立的,因此VOUT输出阻抗会相当低。 通常,我们指定1欧姆,因为会有wrebond,但即使是很低。 因此可能低于0.5 欧姆。 在直流电平下,假设反馈是在电极板上进行的,我们不会期望电阻超过1欧姆。

    2.对于频率相关性,VOUT输出阻抗将随着运算放大器的开环增益相对于频率的下降而上升。 但是,这方面的数据不多。

    3.对于阻抗测量:我们通常在参考源和VREFH或VREFL引脚之间使用电流感应电阻器,并测量其上的压降

    此致,
    Uttam