请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC7551 您好,
让我谈谈DAC7551的输出阻抗。
数据表(SLAS441E)“直流输出杂质”在第3页进行了规定。
①调节值仅为1Ω 的典型值。 请告诉我最小值和最大值。
(也可以用作参考值)
②输出阻抗是否随频率而变化?
如果有波动,所占的百分比是多少?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.