This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8588S:SPI HW接口的ADS8588S源代码参考

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591903/ccs-ads8588s-ads8588s-source-code-reference-for-spi-hw-interface

部件号:ADS8588S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 :

 ADS8588演示 软件 应用是LabVIEW 设计 ,I 设计 项目TMS570 +ADS8588,适用于高精度采集。

因为使用SPI通信, 所以需要 C CODEC 参考 。

        请 帮助, 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    感谢您对E2E的查询,我们没有此ADC的示例代码,但我很乐意为您的设计提供所需的任何支持和帮助。 我将通过电子邮件与您联系。 感谢您选择TI HV SAR ADC。

    此致

    戴尔·李