This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:和ADS127I01:

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591473/ads1675-and-ads127i01

部件号:ADS1675
在“线程: ADS127L01”中讨论的其他部件

我有一个电气隔离转换应用程序,理想情况下它可以避免ADC时钟在隔离屏障中的分布。 我希望使用ADS1675以每秒1M采样运行电路,或使用ADS127I01以每秒512K采样运行电路。  ADS1675数据表指定tSTART_CLKR,ADS127I01数据表指定tsu(ST),作为开始CLK的设置时间。  这些ADC内部是否有组合路径,从起始上升沿直接到采样保持电容器开关,从而使启动成为关键控制信号,还是先将启动与CLK同步以生成开关控制信号,从而使CLK成为关键控制信号?  此问题的答案决定了我的设计是否必须使启动与CLK同步,并通过隔离屏障使CLK与系统的其余部分同步,或者只是在没有其他样品控制支持的情况下通过隔离屏障运行一个其他异步启动。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    ADS1675中没有任何内容可直接(或通过组合逻辑)链接至采样保持开关。 S/H由时钟信号控制,启动是同步多个设备和控制转换采样周期开始的一种方式。 假设您正在脉冲启动,并且如果您需要精确控制和可重复转换周期,则最好同步启动和CLK信号。 如果在稳定时间内可以容忍+/-1/2 CLK不确定性,则可以异步方式使用START。 如果您将起点设置为高,并将其设置为高以获得连续转换,则在第一个稳定期内只有不确定性,而不会与CLK同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这就是我要寻找的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    对于ADS127L01,CLK是控制采样和保持计时而不是启动的重要信号。 但是,我不知道为什么启动时的低到高过渡必须至少在CLK上升边缘前10毫秒发生-我必须咨询设计师。 但是,当脉冲起始引脚时,我认为最简单的方法是将其与CLK的反向值同步,并确保脉冲宽度至少为4个CLK周期。

    如果您不需要将启动与外部事件或其他ADC同步,则我会让启动在通电时被拉,以便进行连续转换。

    此致,