This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:-需要缓冲放大器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591514/ads1278---buffer-amp-necessity

部件号:ADS1278

您好! 我最近开始在一个开发板上工作,想问一下在ADS 1278输入之前不使用缓冲放大器级的性能折衷方案-在没有放大器的情况下,该设备是否会继续工作(如果是,效果如何)? 感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    感谢您的提问!

    ADS1278在ADC的输入端没有内置放大器。 这意味着输入引脚直接连接到 Δ-Σ 调制器的开关电容器采样级。 请参见图67了解同等型号。

    ADS1278的输入不具有高阻抗。 您会注意到,S1开关关闭时,每个样品中都会抽取一些电流,导致输入端的电压下降并恢复。 输入引脚之间的差分电容器和驱动放大器的组合有助于最小化此电压降并在S1交换机重新打开之前促进电压稳定。 不稳定的输入信号会导致性能下降,特别是失真(THD)。

    虽然不是“必需的”,但强烈建议在输入端使用放大器;否则,您将无法实现ADS1278数据表中列出的性能。

    此致,