This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:M0,M1,M2配置引脚

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591539/ads131a04-m0-m1-m2-config-pins

部件号:ADS131A04

是否有必要为M[0..2]引脚使用1k欧姆电阻器,如数据表第2段9.5 2 SPI接口部分所述? 是否可以使用4.7K,10k替代?

谢谢!

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    建议使用1K或更少的电流,以防止M[2:0]引脚在加电过程中锁定在错误状态。 如果您愿意,也可以将针直接绑定到电源上。

    此致,