This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:有关ADS131A02上STAT_1寄存器中F_RESync位错误的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590565/ads131a02-the-question-about-f_resync-bit-error-in-stat_1-register-on-ads131a02

部件号:ADS131A02

ADS131A02在同步从属模式下工作,并使用外部16.384MHz晶体振荡器作为主时钟输入。 我按照第79页上的数据表说明完成初始化设置。 首先检查并解锁设备。 然后写入寄存器以配置设备,如下所示:
ADS131_A_SYS_CFG(0xa8),
ADS131_D_SYS_CFG(0x3c),
ADS131_CLK1 (0x08),
ADS131_CLK2(0x86),
ADS131_ADC1(0x00),
ADS131_ADC2 (0x00),
ADS131_ADC_ENA(0x0F)。
检查所有接收命令状态响应,以确保写入成功。
最后一步是唤醒设备并锁定寄存器。

但是,当我尝试通过发送NULL命令从主MCU通过SPI捕获数据时,STAT_1的Reeg向我显示F_resync位错误。 双通道数据被读取为0。

我还做了一个类似的小实验:试着每200毫秒读一次数据。 如果未设置F_resync,它有时会返回转换后的数据。 但是,概率太低。

有人能帮我吗? 非常感谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Vincent,

    很抱歉耽误你的时间。 明天会有人回复您。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    感谢您的提问。

    当您在与主CLK输入相关的意外时间向ADC发送/DRDY脉冲时,将设置F_resync位。 如果主CLK输入不是来自MCU,则应改用异步从属模式。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

    感谢您的回复。 您是否意味着我需要使用异步中断模式,因为ADS131的主时钟来自外部晶体?

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent -是的,回答正确。

    此致,