Other Parts Discussed in Thread: ADS1194
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1194 我已经重置了ADS1194并发送了SDATAC命令,之后我发送了RREG(ID)命令,但我没有从ADS1194得到任何响应,该响应应该是0xB4。 附件是示波器。 您能帮我调试这个吗?(MOSI是DIN,MISO是DOUT)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Brian,
感谢您的详细回复。 我认为 时间要求已经得到满足。 因为4xtclk=2us是从第一个字节的末尾到第二个字节的末尾,这里是连续的5us。 我也检查了CS,它总是低的。 我认为我的SPI read()可能不正确,但正如您在发送第二个字节后从图片中看到的那样,8个时钟出现问题,但ADS在此期间不会移动任何内容。 因此,我认为问题应该出在ADS中。
如果我向ADS发送一个随机值,它是否会将ADS驱动到无法正常工作的状态?