This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:DAC8568 IDPW可靠性问题

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588638/dac8568-dac8568idpw-reliability-questions

部件号:DAC8568

您好,

关于可靠性监控,是什么推动了活动?

只是流程还是设计更改? JEDEC是否要求这样做? 零件族评估的频率如何?

我们正在使用的部件:  

ADS8698IDBTR

DAC8568IDPW

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我无法正确理解这个问题。 可以更具体一点吗? 我想您想从现场了解有关设备故障分析的一些信息。 由于这些职能由不同团队的不同人员处理,因此,如果我正确了解具体情况,我将能够为您找到正确的答案。 此外,我只能回答发援会的有关问题。 如果要了解ADC,则应单独输入一个查询。 我不知道这两个答案是否相同。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,

    问题是您是否定期对这些零件的生产执行测试,这些零件将是所运行的鉴定测试的子集。

    是否仅在形式,适用性,功能发生变化时才进行资格测试? 流程变更? 或定期执行,以监控工艺与用于鉴定设备的条件和工艺的一致性。 我希望这更有意义。

    此致,


    Carolyn Sleeper

    轨道ATK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carolyn,

    很抱歉,我的回应被拖延了。

    每台设备在生产线末端都经过自动测试。 您认为这些测试是在设计和验证周期中完成的详尽鉴定测试的子集,这是正确的。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是一个小附录...

    生产设备的稳定性监控通常不是在设备级别进行,而是在工厂级别进行,以确保质量不会改变,并始终关注整个流程的完整性。 单个设备将不会接受重新认证,除非有必要这样做。