This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:增加环路电流,速度

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591316/dac161s997-increase-loop-current-speed

部件号:DAC161S997

您好,

我对DAC161S997有一些疑问

1.增加回路电流

谈到数据表

图15. 回路供电发射器--> ILOOP =(1+ R1/R2) IDAC
图16. 自供电发射器--> ILOOP =24 mA (DACCODE/216)

对于回路供电,可以通过添加额外的R覆盖昏迷/输出引脚来覆盖R2 (更低),以增加电流(我需要最大2A)。 这是正确的?
如何在自供电方案中增加电流?

2.回路速度

回路的最大速度是多少? 我需要传输大约100KHz (100Kbps),假定这仅与DAC相关。
适合此速度和电流的晶体管类型。

3.最小电流

通常,我需要1mA的最小电流,但我猜4mA可以正常工作。 有一种方法可以降低这种情况?
我看到它取决于IE或回路中涉及的其他电流。

第4部分

如果该零件不合适,您能否向我推荐其他解决方案?
我正在考虑将常规SPI DAC + OA + MOSFET作为数字控制负载,但我不确定复杂性和成本与速度等

提前感谢您的参与,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定 DAC161S997是否是该应用的最佳解决方案。  具体而言,您对循环速度的评论引起了一些关注。  DAC161S997采用 ΣΔ 架构,其更改速率有限。  图4描述了电路的稳定时间性能。  此外,此设备还会创建一个本地GND (COMD和昏迷),可能会出现一些其他隔离问题。

    我认为您的DAC,放大器和FET作为受控负载是一个好主意,它允许您根据需要调整电路。  一个很好的起点是查看以下指南:

    TIPD101

    TIPD102

    关于电流下沉的精彩讨论

    另一次很好的讨论

    如果您对该设计有任何疑问,请告诉我!

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您特别需要2线或回路供电设计,则还有另外两种TI设计也可能是相关的: