This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278设计电池测量1~16 Ω 系列

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1178, ADS1278, ADS131A04, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591444/ads1278-ads1278-design-battery-cell-measurement-1-16-series

部件号:ADS1278
在“线程”中讨论的其他部件:ADS1178,, ADS131A04ADS131E08

您好,先生,

我计划ADS1178和ADS1278立即设计电池测量1~16系列。
我更喜欢16位,所以我认为ADS1278,但目前 关注共模电压,因为16芯电池最大电压为80V。
如果ADS1178和ADS1278无法执行此操作,请帮助您推荐我们的解决方案。谢谢。

应用电池同步待办测量1~16系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高曹先生,

    感谢您的帖子!

    您是否需要同时测量每个蓄电池单元的电压? 如果16节电池的最大电压为80V,则需要一个ADC,它可以支持5V差动输入电压,而ADS1x78无法直接测量此电压。 ADS1x78上的最大参考电压为3.1V。 在将输入电压驱动到ADS1x78输入之前,您需要降低输入电压。

    此外,我了解每个单元的共模电压将不同,这是一个问题。 让我进一步了解一下,找到适合您的输入阶段/ADC组合。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高曹先生,

    在我以上的评论中添加:

    通常,仪表放大器用于将共模电压置于ADC的范围内。 您可能需要在精密放大器论坛上发布一个类似的问题,并解释您的确切输入电压要求以找到正确的INA。

    出于好奇,是什么原因导致您考虑将ADS1278用于此应用? 您是否需要测量直流和交流信号含量? 另一个选项可能是ADS131E08或ADS131A04。 这两种设备也是同步采样 Δ-Σ ADC,但数字滤波器是一种具有较低通带和较快沉降的Sinc滤波器。 ADS1278具有宽带FIR滤波器。

    此致,