This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052-Q1:客户可以使用TI.com上显示的板级安装值吗?

Guru**** 2560840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591325/adc128s052-q1-customer-can-use-fit-value-shown-at-ti-com-for-board-level-fit

部件号:ADC128S052-Q1

大家好

我可以得到您的快速响应吗?

在TI.com上,我展示了ADC128S052-Q1的FIT = 4.3。

顺便说一下,客户必须在其主板级别上使用FIT = 4.3 for ADC128S052-Q1?

或者,客户必须使用FIT = 34.4 (= 4.3 x 8通道),共考虑8个通道?

此问题的背景是,,

我刚刚听说我们的OP AMP设备在TI.com上的适用性是根据1个通道计算得出的,

因此,客户必须 按照  客户使用的OP AMP IC中的信道数在TI.com上显示多个OPAMP IC。

所以我想确认一下ADC设备的情况。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,
    我理解FIT = 4.3 适用于整个设备。 不适用于每个通道,因为测试是为设备执行的。 对于opamp,可能是对包装内的每个设备进行测试。
    谢谢!
    Vishy