This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:DAC161P997中的NC引脚

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589782/dac161p997-nc-pin-in-dac161p997

部件号:DAC161P997

我无法在单工模式下通过SWIF链路稳定连接,我已在PCB布局中将NC引脚(11)连接到接地,是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arash,

    数据表指出针脚11不应连接到任何设备,因此可能是它导致了问题。 我将尝试确认它是否会损坏部件或通过接地来限制操作。 同时,尝试重复检查部件是否在PCB上配置正确。 如有可能,请分享原理图。 您也可以尝试通过修改电路板来断开NC引脚与GND的连接,以查看是否恢复正常操作。

    如果这有帮助,请告诉我,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,
    感谢您的回复,我可以通过修改板断开NC引脚与GND的连接,但在此之前,我必须知道,如果设备损坏或未损坏,请重新组装一个新的设备。
    因此,首先请确认它是否会损坏部件或通过接地来限制操作?
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arash,

    我研究过设计,引脚保留用于某些测试功能,应保持断开状态。 虽然我认为设备不太可能损坏,但为了节省时间,更换设备可能是谨慎的做法。

    谢谢!
    保罗