This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:版本B EVM启动

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588651/ads127l01evm-rev-b-evm-start-up

部件号:ADS127L01EVM
线程中讨论的其他部件:ADS127L01

当前的ADS127L01 EVM用户指南与Rev B EVM板不同步-跳线与描述的不同。

我尝试使用默认(开箱即用)跳线设置将新的Rev B板连接到DeltaSigma GUI/DVCPKG,但 无法 连接HW。

我在GUI的左下角收到“HW Not Connected (硬件未连接)”信息。

我使用的是Windows 10 / 64位。

请建议-是否有新的用户指南显示如何配置跳线? 是否是适用于Windows 10 64位的特殊USB驱动程序,不是标准安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    很抱歉耽误您的时间,我目前正在国际旅行。 我们正在努力在线获取更新的用户指南。 我将在电子邮件中向您发送一份包含所有更改的草稿副本。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还刚刚收到了一个版本B ADS127L01EVM,而Delta-Sigma ADC评估软件无法识别它。  

    FWIW,Windows 10设备管理器将主板视为"通用批量设备"。  我也希望能收到一份文件草稿。

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    更新的用户指南现已联机。 同时确保下载最新的设备包文件。 如果您仍需要帮助以启动和运行EVM,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的通知,我确实在sbaa261b.pdf中看到了许多更新,"启动"部分(2.3)似乎保持不变。 设备软件包下载似乎没有更新,它仍然是"2017年1月20日(0.4 v.3)"(自述文件),但我重新下载,卸载并重新安装。

    插入主板时,D2,D3和D4会亮起(绿色,红色,绿色)。 所有跳线均采用默认配置。 在Windows设备管理器中,线路板在插入时显示为"Other devices->Generic Bulk Device"(其它设备->通用批量设备)。 没有任何驱动程序安装请求。 然后我启动了Delta-Sigma ADC评估软件,但没有对该板的识别。

    切换重置会导致D1短暂亮起(绿色),设备管理器刷新,但 Δ-Σ 软件没有响应。

    关于下一步该做什么/尝试什么的建议?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    器件包更新是在Rev B EVM发布之前的该日期发布的,因此您可以完成所有设置。 更改仍然应用于两个版本。 :)

    您可以按照以下步骤手动安装EVM驱动程序:

    1. 右键单击“Generic Bulk Device”(通用批量设备),选择“Update Driver Software…”(更新驱动程序软件…)
    2. 浏览至“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \DSEvalSW\drivers”。
    3. 选中“包括子文件夹”并点击“下一步”。

    系统应提示您安装TivaWare批量设备的驱动程序。 安装后,EVM应在设备管理器中被识别为"TivaWare Bulk Device -> Generic Bulk Device",EVM GUI将刷新以加载ADS127L01寄存器映射。

    请告诉我这是否适合您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我感谢这方面的手握。  这是我尝试时看到的:

    此时我可能尝试另一台计算机/全新安装。

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    很遗憾-我知道是什么原因造成了这种情况。

    EVM的TIVA驱动程序未针对Windows 10进行相应签名。 您看到的错误信息来自Windows的Driver Signature Enforcement。 在我们获得经过适当签名的驱动程序之前,我可以提供的唯一解决方法是暂时禁用PC上的驱动程序签名强制。 请参阅我在2016年10月31日对此主题的回复:

    用于Windows 10 x64上ADS127L01EVM的USB散装驱动程序

    我希望我能为您提供更好的解决方案。 请告诉我您是否能够尝试此操作并使EVM正常工作。

    ***更新10/12/17:驱动程序已更新并经过相应签名以支持Windows 10***

    此致,