This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1226在加电时卡住

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1226, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591254/ads1226-stuck-at-the-power-up

主题中讨论的其他部件:ADS1226REF5050ADS1220

您好,TI工程师和所有

 

我们在流量计应用中使用ADS1226。

 

问题:

1.转换结果错误,通电后仍错误(用万用表确认)。如果通电和断电20次,则会显示一次或两次(这种可能性不确定)。

2.在加电阶段后,如果转换正确,则在以下操作中保持正确。

3.我们尝试使用MSP430调试器来查看是否是固件问题,程序重置无法解决此问题,只能通过重新供电来解决。 在启动引脚触发器之后,数据就绪中断信号正常,一切正常,但检索到的数据错误。 重新通电后,一切都正常。

 

条件:5V用于模拟,3.3V用于数字,5V参考,由REF5050(TI)提供。

高速模式。

无输入缓冲区。

单触发器。

MCU:TI MSP430F2410TPMR

Comm (通信):切换销钉

速度:约1MHz

 

通信时间顺序正确。 您对此(电源质量? 设备初始化?)? 感谢并等待您的支持和解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,


    当设备出错时,您会得到什么转换结果? 首先,确保输入电压和参考电压达到预期值,并将其与ADC结果进行比较。 但是,重复通电可能会导致数字出现故障状态。

    ADS1226在器件中执行通电重置电路,在首次通电时重置器件。 这可以通过使用RC电路来实现,该电路可在首次通电时保持设备处于重置状态。 过了一小段时间后,RC会达到阈值,并释放复位。 但是,对于这种类型的RC电路,如果该电路中使用的电容中存在残余电荷,则可能会错过重置。 这种情况可能会在反复通电时发生,此时电荷不会完全离开电路。

    通常,我们建议在关闭设备电源后,在再次打开设备电源之前,将电源恢复为0V。 这样,通电复位电路重新正常启动,从而释放出多余的电量。 这可能有助于减少连接到电源的去耦电容器。 您可能需要增加电阻,以便在电源关闭时释放电量。

    我要指出,我们的新器件具有更好的通电复位电路,这将使重复通电的工作更好。 ADS1220与ADS1226类似,具有更好的加电复位电路。


    吴若瑟