This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7821:VDD之前的DAC7821验证输入

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7821, OPA725, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590962/dac7821-dac7821-verf-input-before-vdd

部件号:DAC7821
主题中讨论的其他部件: OPA725OPA277

大家好,

其中一个客户设计的DAC7821和OPA725在数据表中参考典型应用。
他们在通电过程中发现异常的单波形,即使DAC7821没有输入。
它们输入-1.8V至VREF,输入2.5V至VDD。
这是否对开机期间的异常信号输出造成严重影响?
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!

    感谢您的查询。 在回答您的问题之前,我想知道您指的是数据表中的哪个电路-它是图26吗? 其次,您能否进一步解释异常信号波形特征-可能是范围捕获最合适。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    参考图27。
    它们使用OPA725而不是OPA277。
    我附加了异常信号和电源序列捕获文件。

    <Vref和VDD>
    参考电压比VDD快4毫秒。

    <异常信号>



    1. 低于地面300mV约3ms
    2.  0.2mS期间2.6V的脉冲
    3. 恢复正常0V 4.5mS
    4. 当电源电压达到正常水平时,输出电压为1.8V时是正常的


    谢谢你。

    此致,
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!

    我正在与设计团队核实。 找到答案后,我会回来。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!

    我得到了设计团队的回应。 其内容如下。

    这是开机故障。 在完成这些器件时,开机故障不是主要规范,因此未在数据表中指定。 对于客户问题,最好先应用VDD,然后再应用VREF,以获得最佳输出结果。 当VDD关闭且施加负VREF电压时,它将产生客户看到的输出电压。 为获得最佳启动故障,建议在VREF之前应用VDD。

    希望这能回答您的问题。

    此致,
    Uttam