This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J44:如何将K配置为16

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590051/adc32j44-how-to-configure-k-as-16

部件号:ADC32J44

您好,

我的客户想要配置K = 16。 如何配置Register 31h的值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞,

    很抱歉回复太晚。  某种程度上,这一帖子是1周前遗漏的。

    可以通过在寄存器x2Bh中启用控制K位,然后在寄存器x31h中设置K值来更改K值

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了进一步说明,K寄存器的值设置为K-1,因此在这种情况下,您可以启用Ctrl-K,然后将K寄存器值=15设置为K=16。