This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/Ads1293evm:如何使用ads1293evm进行无线通信

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588948/webench-tools-ads1293evm-how-use-ads1293evm-for-wireless-communication

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

SIR ads1293evm用于无线通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakesha,

    除了评估ADS1293的性能和功能之外,我们不支持将评估模块用于任何目的,但其他一些人已经找到了在他们自己的微控制器和EVM上的ADS1293之间进行通信的方法。 我想理论上您可以使用任何使用SPI的处理器与ADS1293通信-包括一个集成无线模块的处理器,但我们不支持有关如何实现这一目的的深入问题。

    此致,
    Brian