This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:MMB0和PC之间的通信

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590640/ads1298ecgfe-pdk-communication-between-mmb0-and-pc

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

您好,

我有MMB0板和ADS1298子板。 我想开发一种应用程序,它可以实时采集数据并绘制图表。 我无法理解,主板如何使用Styx库通过USB与PC通信。 我们还从TI网站下载了固件和软件代码以了解相同的内容。 但仍然没有运气。

如果有人能帮我解决这个问题,我将不胜感激。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hiren:

    遗憾的是,TI不支持此EVM的源代码,因为它是“样例代码”。 从代码本身可以看出,它相当复杂,而且主板与PC的通信方式非常独特。 在Precision数据转换器论坛上,还有一些人过去也做过类似的工作。 也许其中一些人可以为您提供一些建议。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的快速回复!

    我不是要求您支持自定义开发,而是要求您了解MMB0板和PC之间的通信协议。 如果你能帮我解决这个问题,那就太好了。

    我已从TI网站下载了固件和软件源代码。 所以,我可以从哪里开始研究它的任何提示,即使这样也会对我有帮助。 我在这里被封锁了。

    正在等待您的回复。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hiren:

    MMB0固件使用称为styx的服务器客户端设置。 它可以访问硬件的不同部分,方法是将这些部分抽象为"文件",在需要执行某项操作时读取或写入文件。 PC有一个与styx协议(我相信它称为lvstyx)配合使用的驱动程序,该协议在固件和GUI之间提供虚拟连接。 除此之外,我不熟悉软件实施的详细信息。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    感谢您的快速响应。

    您的回复让我对MMB0和PC之间的USB通信没有深入了解。 从这一点看,MMB0设备与USB Styx Server和PC之间的工作方式似乎相同。 这是否正确?

    但此信息不足以理解端到端USB通信。 如果能帮我了解更多信息,那就太好了。 您还可以向我推荐我可以参考的文档。

    我对LabView的了解有限。 但我试图了解该软件的VI文件,但无法对其进行解码。 请在这方面帮助我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hiren:

    遗憾的是,我对EVM固件的操作不太了解。 此外,TI不支持“章程”来支持有关其操作的深入问题。 为此造成的不便,我深表歉意。 也许以类似方式调整EVM的人可以帮助您了解它的工作原理。

    此致,
    Brian Pisani