This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:由于PCB上的噪声,ADC通道中的串扰

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591336/ads42lb69-cross-talk-in-adc-channel-due-to-noise-on-pcb

部件号:ADS42LB69

您好,

  我正在使用一个带有4个双通道ADC ADS42LB69的板上工作,尽管ADC具有100dB通道隔离,但由于PCB噪声,通道上的串扰会在通道隔离中产生降级,我想知道是否 可以删除任何 通过软件或滤波在通道上发出噪音。

谢谢

Fatima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatima

    一个设备上只有一个转换器,其中一个设备的两个转换器,所有转换器等是否存在问题?  在测试模式下使用ADC时,是否看到串扰迹象? 这将有助于确定问题是由数字输出还是模拟输入引起的。 如果您怀疑数字输出 ,问题通常与路由到闭合的轨迹或 接收端的定时问题有关。有寄存器选项可根据输出时钟调整输出数据延迟,也有选项可更改LVDS输出强度。

    如果您怀疑模拟输入有问题,如果您使用的IF大于250MHz,请确保启用高频模式寄存器。 如果您可以选择提供 此功能,过滤器也可以帮助模拟前端。 如果 可能,您可能还需要尝试过滤输入时钟源。

    此致,

    Jim