This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:ML605电路板捕获失败

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590757/adc12d1800rfrb-failed-captures-with-ml605-board

部件号:ADC12D1800RFRB

尊敬的各位:

我目前使用ADC12D1800RFRB和ML605电路板进行连续数据采集。

我的问题是,当我进行一些单独的捕获时,在每个捕获之间重置ML605电路板,我的所有捕获都是正常的。

但是,当我执行连续捕获(无论捕获的数据长度如何)时,前两次捕获都是正常的,但随后我获得了非常奇怪的信号(CF一些联接 的示例)。 您对我可以修改哪些内容以改进连续捕获有什么想法吗?

提前感谢您的帮助,

此致,

cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,cleconte

    遗憾的是,ML605固件是由承包商开发的,我们无法为项目提供除提供的文档之外的任何其他支持。

    根据您报告的结果,似乎最好的方法是在每次捕获之间重置电路板。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回答。

    我将尝试通过修改所提供的脚本来找到解决问题的方法,如果 我找到任何解决方案,请告诉您。

    此致,

    cleconte