This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6142:OVR引脚逻辑类型和逻辑极性

Guru**** 2560810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590755/ads6142-ovr-pin-logic-type-and-logic-polarity

部件号:ADS6142

大家好,

请告诉我以下问题:

问题1. 在CMOS模式下配置ADS6142时,它具有OVR引脚。
此引脚是否具有集电极开路驱动器或推挽式驱动器?

问题2. OVR是正逻辑还是负逻辑?
另一个词是,当模拟输入超出最大输入范围时,此引脚设置为“低”或“高”

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CMOS输出不是集电极开路。  CMOS输出规格列出了低电平和高电平输出规格,因此它们属于推拉式。

    当模拟 输入电压超过满刻度时,输出将较高。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard San,

    感谢您的回答。

    Mita