This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8681:ADS8681,具有8:1 MUX接口问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, MUX36S08, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587518/ccs-ads8681-ads8681-with-8-1-mux-interface-issue

部件号:ADS8681
主题中讨论的其他部件: MUX36S08,OPA192

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我已经将MUX36s08与ADS8681连接在一起,并面临着不需要的转换值问题。TIVA TM4C1294NCPDTI3微控制器用于控制mux的地址和使用ADS8681的SPI接口。

mux通道的每个输入通过每个单独的分压器施加不同的电压。 MUX从通道1切换至8是正确的,OPA192驱动程序在MUX和ADC之间使用。通过数字范围检查这种排列,可以观察到各种通道的整齐切换,ADS8681采用默认配置,符合ADS8681 (CONVST+ACQ)的定时要求,并遵循以下步骤。

1.启用Mux

2.应用地址行S2,S1,S0

 3.延迟30美元

4. 用于数据采集的ADC计时。(发送16个时钟以获取转换后的数据)

所有这些都很好,所获得的数据也很准确。 但是,如果在切换通道后的延迟降低,则采集的数据显示不需要的值。我的目的是以最大采样速率实现。

交叉检查了MUX的稳定时间,它是2US。

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADS8681的最大采样速率为1MSPS,这意味 着整个电路需要 在1us范围内稳定下来。 OPA192在其数据表中设置为0.001 % ,这 是在2.1 US中实现16位性能所需的。 这不包括任何周围电路(即RC滤波器),它们会增加稳定时间。
    如果您可以提供一个原理图, 包括MUX,前端电路和ADC的电阻分频器,我们可以评估可实现的性能以及可以采取哪些措施来优化电路。 此外,ADS8681还集成了前端,根据您的应用情况,可能不需要OPA192,进一步评估您的原理将确定这一点。

    此致,

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是因为由于内部15KHz滤波器,所观察到的OPA192输出与数据表中提到的稳定时间相同。 因为我高速切换mux的通道,每个通道3US,内部二级LPF (15K)所需的稳定时间更长,但当我绘制单个通道的采样值时,它显示出大约60 us的明显上升时间。