This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:VCC范围内的电压电阻

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591233/ads1115-voltage-raference-over-vcc-range

部件号:ADS1115

大家好,团队。

 

ADS1115具有内部电压参考。 但没有关于Vdd范围内的参考电压精确度的规格。

我的客户将在Vdd=2.5V-3.3V范围内使用此部件。

现在,他们担心Vdd范围中的参考电压变化对ADC精度的影响。

 

您能否就客户的问题发表任何评论?

在推荐的Vdd电压范围内,内部参考有多少波动?

 

此致,

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Someno-San,


    对于内部参考,参考中的变化与增益误差中的变化相同。 例如,2.048V引用中的+205uV更改是0.01 % 更改,并导致0.01 % 的增益错误。 由于参考是内部的,从不在外部测量,因此参考误差与规格中的增益误差结合在一起。

    在数据表中,增益电源抑制通常为80ppm/V 因此,电源电压变化为1V时,增益变化为80ppm。 这相当于2.048V参考电压中的164uV变化和VDD中的1V变化。


    吴若瑟