This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/Ads1293evm:如何将蓝牙cc2541用于将数据发送至蓝牙的ads1293evm

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591159/webench-tools-ads1293evm-how-to-usethe-bluetooth-cc2541-to-ads1293evm-for-sending-data-to-bluetooth

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,Sir Am使用ads1293 EVM,正在从 该电路板获取ECG数据。并使用cc2451蓝牙设备在其他应用中显示数据,但不知道如何将蓝牙​设备连接到ads1293evm。 请向我推荐如何使用ADS1293EVM与蓝牙设备进行通信

通过使用SPI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,rakesha,

    ADS1293器件使用SPI接口进行通信。 有关 接口的详细信息,请参阅本文档。

    Brian