This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718EVM:DAC8718评估板上的引脚?

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590921/dac8718evm-pinout-on-dac8718-eval-board

部件号:DAC8718EVM
主题中讨论的其他部件:DAC8718

我正在查看DAC8718评估板,如 本文档第一页所示。 针脚编号的顺序是什么?


对于左侧的J1针脚,第一排是1和2,然后是3和4,依此类推? 底部中心的J3引脚如何处理?


我通读了用户指南,但没有看到任何明确列出引脚编号的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J1插头在西北角有引脚1,用矩形焊片表示(其他为圆形),J3在西南角有引脚1,用圆形焊片表示(其他为矩形)。  用户指南中有几幅布局图,其中图像更清晰(图2和图3)。  

    如果有帮助,请告诉我。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 引脚编号是向上增加2引脚行(1和2,3和4,...)还是像IC上一样逆时针增加?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们与原理图中的一样并排。
    如果您还有任何疑问,请告诉我,谢谢!