This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:ADS8422EVM请求

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591141/ads8422-ads8422evm-request

部件号:ADS8422

大家好,

我的客户要求我们使用ADS8422EVM进行评估,但我在TI网站上找不到它。

因此,您可以建议我们如何请求/借用 ADS8422EVM进行评估。谢谢。

此致

iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iven,

    遗憾的是,ADS8422EVM评估板已经过时一段时间,我认为我们没有可用的评估板。此器件具有并行接口,ADS8422EVM板与高速FPGA卡TSW1100 (也不可用)相连。

    我将通过电子邮件直接跟进,

    谢谢,此致,

    Luis Choye