主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万, DAC38RF80
EVM允许使用多种时钟解决方案,其中包括在手册中作为cmode4列出的可能性:
" 1.2 .VCXO板载1.4 时钟模式(CMODE4)
此模式允许在不提供任何外部时钟的情况下评估DAC。 以固定122.88 频率运行的板载VCXO可用于为LMK0.4828万 PLL提供参考时钟。LMK0.4828万 PLL生成的高频时钟随后被拆分,用于为内部PLL和TSW14J56上的FPGA提供参考时钟和SYSREF EVM。 要使用此模式,请在跳线JP3的引脚1和2之间连接分流器。 将所有其它硬件设置保留为默认配置。"
问题:
LMK的oscout引脚只是VCXO的副本,因此,所有可用于DAC参考的是122.88 MHz时钟。 是否有人尝试过,并且可以提供DAC PLL M/N值和相关DAC模式?