This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:菊花链模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591065/dac8750-daisy-chain-mode

部件号:DAC8750

您好,

我们有2个关于DAC8750的问题。

1.菊花链模式

可以连接多少个DAC?
我们希望连接多达8个DAC。

2.CLR终端

如果未使用,应连接至GND还是保持未连接?


此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 在菊花链中使用8个设备应该没有问题。 从理论上讲,您可以使用的设备数量没有限制。
    2. 如果未使用,CLEAR应连接到GND,因为它处于活动高电压状态。

    如果您还有其他问题,请告诉我,

    谢谢!

    保罗