请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA411Q1EVM 您好,
我使用PGA411EVM读取PMSM的角度和速度。 对于解析器传感器,我需要7 Vrms和10 kHz频率输入。
我在PGA411 GUI中选择7Vrms模式,增益为1.55V/V,励磁机的电源为15V。 它在数据表中表示输出电压应在19.8 Vpp周围。 但是在示波器探头中,我只能获得大约10Vpp和3.3 Vrms的输出。
问题出在哪里,我忘了什么 ? 我希望任何人都能帮助我。
谢谢