This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:DAC5688计时问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591020/dac5688-dac5688-timing-issue

部件号:DAC5688

鹿。

最终客户正在测试使用DAC5688。

请帮助检查以下问题。

发生DAC5688内部定时错误。

解决方案是什么?

- DAC5688寄存器值-

地址          十六进制值

0x01               0x0A              //通道A和B上的正常输入,2的补码,4x插值

0x02               0x09               // INV_sinc过滤器已启用,混音器(NCO)已启用

0x03               0x00               //默认值

0x04               0x00               //默认值

0x06               0x00               //默认值

0x07               0x00               //默认值

0x16               0x05               // NCO收集器和寄存器与TX_ENABLE同步

0x17               0x05               // FIFO与TX_ENABLE同步

0x1A              0x0C               // PLL已禁用(正在使用分频时钟)

0x08               0x00               // FREQ_NCO[7:0]

0x09               0x00               // FREQ_NCO[15:8]

0x0A              0x00               // FREQ_NCO[23:16]

0x0B               0x50              // FREQ_NCO[31:24]       =>      FREQ_NCO = 0x5000万 =>      频率= FREQ_NCO x 400MHz/2^32 = 125MHz

0x05               0xC2               //它`s如下所示使用SIF_SYNC,但实际上,在TX_ENABLE时同步

0x05               0x82               //

通电时,RESETB =低保持数十毫秒,然后在设置为高后,寄存器将设置为上述数据。

因此,断言TX_enable :0->1,并在TX_enable处同步启动DAC。

对于executt DAC,输入数据速率为100MSPS,并将过采样设置为400MSPS (通过4x内插)。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    您能否解释一下内部定时错误的含义? 有哪些症状?

    此致,

    Neeraj Gill