This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:ADS42LB69芯片的基准

Guru**** 2769525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM, ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589855/ads42lb69evm-benchmarks-for-ads42lb69-chip

部件号:ADS42LB69EVM
在“线程: ADS42LB69”中讨论的其他部件

您好,

是否对 ADS42LB69EVM板进行了测试,以便与 数据表中确定的规格相比,我可以看到ADS42LB69的性能? 我对通道隔离和失真特别感兴趣。

提前感谢!

Timoteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timoteo,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timoteo,

    附加测试图。  我们 确实看到 了LVDS输出(最接近模拟输入的输出)与模拟输入的一些耦合,从而导致降噪。 这可以在“正常”与“低”图中看到,其中正常和低指的是LVDS输出摆幅。 这是我们改进但未完全消除的EVM的一个方面。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../Cross-talk.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这正是我们所寻求的。

    此致,
    Timoteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您能否提供隔离测试?
    此致。
    Timoteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timoteo,

    唯一可用的数据是我们发送给您的数据。 您可以订购ADS42LB69EVM,以便自己进行此测试。

    此致,

    Jim