This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADs1201:ADS1201读取问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591015/ads1201-ads1201-reading-issue

部件号:ADS1201

鹿。

请帮帮我

我们想询问以下问题,因为在以下过程中无法正常读取数据。 (用于ADC读数)  

  1. 根据 以下数据表操作Init -/CAL,增益/偏移。

2. 提供MCLK <- CLK (200kHz)(CAL–SET,GAIN / OFFSET–CLEAR STATUS)

对于每个Mout -> 1CLK (MCLK下降边缘)时间,重复读数(1~2) 24次。

ADC值(输出到输出)的操作不是恒定的。

请提供正常校准操作和读数的用户指南详细信息(至/CAL,增益/偏移,输出,MCLK引脚)

 

ADS 1201图如下所示。

请查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    ADS1201输入的输出是什么? 原理图中的一个问题是,应通过1uF绕过REFIN/OUT,而您只有0.1uF,您能否验证参考是否稳定?