This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2902:双极输出

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590719/dac2902-bipolar-output

部件号:DAC2902

DAC2902能否实现此功能? 需要高速DAC才能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    单端配置可用于需要单极输出电压的应用。

    将电阻器从其中一个输出连接到接地将输出电流转换为A

    接地参考电压信号。 通过保持虚拟接地(I至V)提高直流线性

    或运算放大器配置。 有关详细信息,另请参阅数据表的图22和23。

    关于您的具体应用,我 建议您购买DAC2902EVM 并尝试一下。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAC2902数据表中没有图22和23。