This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:WREG寄存器寻址和启动

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590471/ads1194-wreg-register-addressing-and-startup

部件号:ADS1194

1-数据表显示WREG有4个r位用于指定地址。 但有20个寄存器。 如何用  4位对20个寄存器进行寻址?!

2-如图所示。 58,在以start=1启动芯片并使用内部时钟时,在重置前,DRDY应切换为2.048MHz/1.6384万=125Hz,但我的切换为1KHz或有时 为500Hz。 这是一个问题吗?

3-在我向ADS1194发送命令之前,DOUT信号为“高”,并且DRDY切换为1KHz,在发送STOP命令后,DOUT 开始切换,就像DRDY一样! 1毫秒,在~2us时为高。 芯片不响应命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arash:

    1. 该命令在 第35页中使用五位作为地址,您可以看到这些位的分支为010r rrrr000n nnnn。在括号中,它的读数为4xh,这是误导性的。 如果地址> 0Fh,则可以为5xh。
    2. 我认为流程图的这一部分是错误的。 无论如何,这并不重要。 复位后,由于config1寄存器中的默认设置,它应切换为500 Hz。
    3. 启动针脚是否仍然高? 当启动引脚保持高位时,设备将忽略停止命令。

    此致,

    Brian