This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:SPI通信

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590158/ads131e08-spi-communication

部件号:ADS131E08

大家好,

我已将两 个ADS131E08IPAGR连接到Raspberry PI的SPI1端口。我具有Arduino,分离板等方面的经验,但不具有库开发方面的经验。此ADC是否存在python库? 非常感谢为我提供的任何帮助。 我还附上了原理图的pdf。

thanks.e2e.ti.com/.../EMBB-Summery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hooman:

    TI不为ADS131E08提供任何python脚本,但e2e社区中的其他人可能已开发出类似的内容并可以为您提供建议。

    我注意到,您的原理图看起来只像SPI引脚连接到任何东西。 这是否有目的?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我并不是很喜欢Python,任何图书馆都可以,只要我可以用覆盆子PI。我会假设C库可以在某处使用。

    我没有在原理图中包含树莓PI侧,也没有输入...只是显示ADC连接方式的部分。

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hooman

    很遗憾,我们也不提供C代码。 该设备通过常规SPI进行通信,我们在数据表(图53)中提供了通电所需步骤的流程图,但我们提供的任何代码最终都过于特定于我们选择的任何微控制器,无法广泛使用。

    我不得不设想,有一些通用SPI库,您只需花费一点额外的努力就可以进行调整,并使它们与ADS131E08配合使用。 否则,开发中断例程和处理数据可能会特定于您的应用程序。 我很乐意支持您提出的与ADS131E08的异常相关的任何问题。

    此致,
    Brian