This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads1198:PFMF测试:心电图信号干扰

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590380/ads1198-pfmf-test-disturbances-in-ecg-signal

部件号:ADS1198

尊敬的TI团队:

      我们在设计中使用了ADS1198。 目前我们正在 为我们的设备进行IEC 6.1万-4-8,PFMF (30 A/m,50 Hz或60 Hz)测试。 在测试过程中,我们已看到心电图信号中的干扰。 我们使用定制的ECG电缆与同轴电缆 D113.0115万BT。

原理图如下所示。



e2e.ti.com/.../D113.0115万BT_5F00_1.13_2D00_coax_2D00_cable_2D00_tinned.pdf

请澄清以下事项。

  • ECG信号中出现干扰的原因。  
  • 我们使用了ESD保护二极管(VESD05A6-HAF-GS08)(示意图中参考U15 - Ua9)。 请为我们的应用推荐更好的ESD二极管。
  • 请推荐通过PFMF测试的最佳ECG导线/ ECG电缆。

谢谢,此致,

Bhairu Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bhairu,

    遗憾的是,在合规性测试方面,我不是专家。 一般而言,在ADS1198主要功能之外的系统级合规性测试方面,TI的客户比我们了解更多。

    如果您可以了解有关信号如何耦合到ADS1198中的更多信息,我可能会帮助您,因为该问题尤其与器件有关,但我对抗扰性测试的了解不够,无法为您提供任何有用的见解。

    也许论坛上还有其他人在合规性测试方面具有丰富的经验,可以为您提供帮助。

    Brian