This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:如何使用ADS54Jxx GUI设置通道数"2"

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589024/ads54j66evm-how-to-set-lane-number-2-with-ads54jxx-gui

部件号:ADS54J66EVM

您好,

我想问您一个有关ADS54J66EVM GUI的问题。

 GUI设置窗口中似乎没有通道“2”,并且只有3个LMFS设置,如下所示。

你会告诉我如何设置车道“2”吗?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi,

    我们正在处理的GUI的首页存在已知问题。 请仅在此GUI中使用提供的配置文件。 如果您需要的某个文件没有配置文件,让我和我为您生成文件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    非常感谢您的回复。

    我明白了。

    我认为您正在修改GUI,对吗?

    您是否会告诉我您计划何时发布修改后的版本?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim-San,

    我想使用LMFS=2441设置。
    如果可能,我可以要求您生成文件以设置此设置吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_2x_5F00_N_5F00_2_5F00_Fs_5F00_16_5F00_mode_5F00_4_5F00_2441.cfgTakumi

    文件已附加。 这将 N值设置为-2。 您可以通过编辑配置文件中的两行轻松地将其更改为另一个值。 更新后的GUI将在下个月发布。

    此致,

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim-San,

    非常感谢您的善意。

    让我确认一下如何正确反映此配置文件。

    要存放此文件,我认为可以使用"低级视图"选项卡的"加载配置"按钮,如下所示,对吗?

    加载后,“ADS54Jxx”标签的“JESD模式”内容是否自动更改为“LMFS2441”?

    或者"JESD模式"的显示内容 与 配置设置内容无关??

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi,

    复制我昨天发送给您的配置文件以及随附的LMK配置文件,并将其放在PC上的以下文件夹中:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS54Jxx EVM GUI\Configuration Files。

    按照随附文档的“模式4测试的设置”一节中的说明进行操作,但使用我发送的两个文件来代替文档中列出的文件。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../3580.ADS54J66EVM-Quick-Startup-Guide.docxe2e.ti.com/.../LMK_5F00_Config_5F00_LMF_5F00_2441_5F00_491p52_5F00_MSPS.cfg</s>2441

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim-San,

    非常感谢您的支持!
    我会试着去做。
    此致,