This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203EVM:与MSP430FR5994微控制器进行数字输出接口连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1203EVM, MSP430FR5994, ADS1203, ADS1202, AMC1203, AMC1200, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588556/amc1203evm-digital-output-interfacing-with-msp430fr5994-microcontroller

部件号:AMC1203EVM
线程中讨论的其他部件: MSP430FR5994ADS1203ADS1202AMC1203AMC1200AMC1100

您好,

我正在开发一个恒定电流电源,需要在其中测量输出电流。 电流分流电阻器将下降约50-60毫伏。 我需要为微控制器MSP430FR5994提供此精确的压降值。 我曾考虑将AMC1203EVM用于相同的器件,因为它具有250毫伏输入范围和足够高的分辨率,可用于精密电流测量。 但是,我不知道是否能够将AMC1203EVM的数字输出直接连接到微控制器。

我没有处理ADC的实际经验。 所以,我不知道我是否可以直接将MDAT和MCLK调制器输出与微控制器连接。

如果不是,请为上述应用提供解决方案吗? 像ADS1202/ ADS1203这样的产品是否是更好的选择?

此致,

硬质Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hard,

    MSP430FR5994不支持AMC1203的MDAT和MCLK。 既然您还在询问ADS1202或ADS1203,那么假设您不需要任何类型的电压隔离是否安全?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    是的,您的假设是正确的。 我不特别需要电压隔离。 这只是一个优点。 电路也可以在没有隔离的情况下工作。 我之所以选择AMC1203是因为它具有250毫伏的模拟输入范围。

    我还想提一提的是,我正在与MSP430FR5994 LaunchPad连接。 我必须通过ADC电压降将电流值读取到我的MSP Launchpad。

    AMC1203EVM是否可以以任何方式与MSP430FR5994 Launchpad连接? 如果不是,请建议使用其他接口方式或其他硬件。 谢谢。

    此致,
    硬质Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬,

    AMC1203是数字调制器-输出是数字比特流,必须通过数字滤波器才能从中获得任何有意义的数据。  某些MSP430器件(具有SD24B模块的器件)能够容纳比特流并执行数字滤波,但MSP430FG5994没有该外设。  也就是说,MSP430FG5994上的ADC12_B确实能够容纳差分输入信号。  看看AMC1100或AMC1200,它们是差分输出放大器。   这将为您提供一个模拟输出,当在VDD2上以3.3V的电压工作时,该输出应与您的启动板和MSP430的ADC输入配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Tom,

    您的建议对我来说非常完美。

    我将使用AMC1200,它将放大我的50-60毫伏直流信号,使增益为8,然后我可以将AMC1200的差分输出提供给MSP430FR5994的两个ADC引脚,这将为我提供数字读数。

    再次感谢
    此致,
    硬质Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需仔细检查LaunchPad上有哪些ADC信道。 差分模式中的线对为0-1,2-3,4-5等。有关详细信息,请参考MSP430数据表和LP用户手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,如果由于启动板引脚可用性的一些限制,我无法在差分引脚上连接AMC1200输出,我是否可以在任意2个引脚上连接AMC1200输出并以不同的方式读取两个电压。 并通过编程方式减去1.29 电压(由于VDD2上的3.3 电压)?

    或者这是个坏主意吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hard,

    您一定会想使用一对不同的产品,它们看起来像WFP 1.2 和WFP 1.3 (A2和A3),另外还有WFP 1.4 和WFP 1.5 (A4和A5),分别在J1和J3上提供。 其中任何一个通道对都应该工作。