This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADs8688:用于ADS8688和DAC8718的电源IC

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8718, ADS8688, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589111/ads8688-power-ic-for-ads8688-and-dac8718

部件号:ADS8688
主题中讨论的其他部件:DAC8718TPS7A49

你(们)好

我想推荐用于ADS8688和DAC8718的电源IC。

AVDD是+15V,AVSS是-15V。

请推荐低噪音解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jung:

    ADS8688只需要振捣电压,而DAC8718则使用正负电压,如您所述。
    我建议遵循ADS8688 EVM,它使用TPS7A49,这是一个非常好的LDO。 TI拥有极好的双极LDO,我建议与LDO组联系以获得建议

    此致
    Cynthia