This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万:当桥式传感器上没有施加重量时,如何从与LMP9.01万连接的应变仪负载传感器获得零输出

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590352/lmp90100-how-to-get-zero-output-from-strain-gauge-load-cell-bridge-sensor-interfaced-with-lmp90100-when-no-weight-applied-on-bridge-sensor

部件号:LMP9.01万

您好,

我正在使用 连接LMP9.01万的应变仪称重传感器桥接传感器测量重量。 我正在读取ADC输出寄存器(1A,1B和1C)上的输出。 我面临的问题是负载传感器上没有施加重量,我在ADC输出寄存器上获得了一些随机的重量。 理想情况下,我应该得到0 kg的重量,在这种情况下如何得到0重量。

LMP9.01万寄存器配置和结构图,如下所示

增益- 32.

ODR - 1.6775 SPS

背景校准- BgcalMode3:偏移估计/增益估计

使用3.94 MHz的外部时钟

CRC已禁用

正在使用通道0

信道扫描模式2.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查兰拉伊


    您可以在无负载的情况下获得什么价值? 您是否获得随机读取或获得一致的值。


    我希望您可以从ADC或网桥本身获得一些偏移。 不管怎样,如果您有ADC的数据,我想先看看结果是什么。

    吴若瑟