This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482IRKD25

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, TPS796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589192/dac3482-dac3482irkd25

部件号:DAC3482
主题: TPS796中讨论的其他部件

我们在DAC3482操作中遇到一些问题,以下是我们的观察结果

 当DAC电源未与DAC3482连接时。

  • 1.2V 稳压器(TPS7.9601万DCQ 和TPS7.9601万KTTT)输出为1.2V。

当DAC电源与DAC3482连接时。

  • 1.2V 稳压器(TPS7.9601万DCQ 和TPS7.9601万KTTT)输出从1.2V增加到1.4V。

在这种情况下,DAC不工作。

 上述问题我们偶尔会遇到一次,但这是我们应用的主要问题。

 请提供您对此问题的反馈。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Murugan,

    我们正在对此进行调查,并将很快回复。

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugan

    您使用的是EVM还是您的设计?  您能否提供寄存器转储以便我可以检查您的DAC配置? 我看不到您在DAC EVM上描述的行为...

    此致,

    Abdallah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。我正在等待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是配置位状态
    配置1 0x060E
    配置16 0x3000
    配置27 0x0800
    配置32 0x2201
    配置0 0x019C
    配置2 0xF002
    配置7 0x4063
    配置36 0x0000
    配置5 0x0

    硬件方面的DAC部分与EVM相同。但我可以看到不同版本EVM原理图之间DAC电源LDO的一些变化。

    下面是我的电源IC

    输入电压

    LDO部件号

    输出电压

    3.5伏

    TPS7.9601万DCQ

    3.3V (AVDD)

    3.5伏

    TPS7.9601万DCQ

    3.3V (IOVDD)

    3.5伏

    TPS7.9601万DCQ

    1.2V (DACVDD)

    3.5伏

    TPS7.9601万DCQ

    1.2V (CLKVDD)

    3.5伏

    TPS7.9601万KTTT

    1.2V (DIGVDD)

    我怀疑LDO是因为其参考电压=1.224V。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看你发送的配置位,我没有看到任何突出的东西。 如果您想通过电子邮件与我联系,我向您发送了一封私人邮件。 我将就LDO做更多的调查,但您可能需要考虑在LDO (TPS796) E2E论坛上发布。

    此致,

    Abdallah