This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482延迟?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590229/dac3482-dac3482-delay

部件号:DAC3482

戴尔

我们正在使用DAC3482  

我想知道从DAC3482输入到输出(IOUT)的延迟(延迟)值。
我想知道发援会的总延迟值。

我想知道如何计算延迟。

DAC3482的设置值如下所示。
CLK:60MHz
插值:x4.

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    数字延迟将根据您正在使用的数字块,使用FIFO还是绕过它以及8位I/F或16位I/F来计算 然后,根据数据表将此值添加到模拟延迟。 要使用真实系统测量此值,如果您有DAC3482EVM,您可以向其发送仅切换高数据位的窄脉冲测试模式,将此相同位发送到示波器, 然后将 DAC输出发送至示波器,并测量两个脉冲之间的延迟。  

    此致,

    Jim