This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:单端时钟输入

Guru**** 2393225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589667/ads5560-single-ended-clock-input

部件号:ADS5560

您好:

  如果ADS5560支持  可变频率时钟输入?它的输入时钟频率范围是12-24MHz,,并且它会一直变化。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这取决于时钟频率的变化速率,或者取决于您是否允许时钟在变化后稳定在一个稳定的频率上。   通常,如果我们的数据转换器之一未在设计中的某个位置使用锁相环,则时钟频率可以随着时间的推移而改变。   但是,如果设备在设计中确实包含锁相环或类似的内容,例如延迟锁闭环, 然后,PLL或DLL会施加最小和最大操作限制,并对时钟随时间变化的程度施加限制。    ADS5560具有DDR (双数据速率)输出,可在输出时钟的上升和下降边缘输出采样位, 因此,即使输入时钟不接近50/50,输出时钟也必须接近50/50占空比-因此存在一个占空比校正电路,可根据采样时钟将输出时钟保持为50/50,这是主要原因 如果输入时钟变化过快,*可能*会出现输入时钟变化频率的问题。     在您所看到的低采样率下,您需要设置名为低速的SPI寄存器位,以启用低于25Msps的操作。   在低速模式下,工作周期校正可能会关闭-我需要向设计团队询问这方面的情况。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    ADS5560采样位仅在我们设计的上升时钟上,采样时钟频率范围为12-24MHz,因此ADS5560在低速模式下工作。

    如果ADS5560包含PLL或DLL,我们的设计就不合理,因为PLL/DLL需要一些时间来锁定时钟。

    输出时钟只是延迟一段时间(8.5 PLL-10.5ns)相对于输入时钟,或者输出时钟是PLL/DLL输出之一,输入是输入时钟?

    如果 输出时钟只是延迟一段时间(相对于输入时钟的8.5 -10.5ns),我们的设计是否可以?

    谢谢你。