This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015低功耗模式,带数字比较器

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1014, ADS1013, ADS1000, ADS7924, ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589917/ads1015-ads1015-low-power-mode-with-digital-comparator

部件号:ADS1015
线程中讨论的其他部件: ADS1014ADS1013ADS1000ADS7924ADS8691

您好,

我想使用ADS1014或ADS1015或其他ADS1x1x芯片组来唤醒UC (I2C主)并降低器件的消耗。

为此,我想使用芯片组的可编程数字比较器。 当输入信号"激活"阈值时,ADC1x1x激活警报/RDY引脚,直到主读出寄存器(COMP_LAT == 1)。

我需要我以后定义的最超低功耗行为...我正在检查低功耗的占空比,但我认为这是不可能的,因为需要I2C主控来执行此操作(单触发模式)。

你推荐我什么? 我只需要2个单输入... ADS1x1x消耗更少的功率是什么? 如果唯一的方法是继续转换模式...128SPS消耗的电量低于3300SPS?。

提前感谢。

Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞


    不幸的是,在连续转换模式下,无论数据速率如何,功耗都是相同的。 ADS1013,ADS1014和ADS1015器件之间的情况相同。 另一个ADC是ADS1000,它仅使用90uA电流,但该器件没有数据阈值的报警引脚,您可以返回使用I2C主控读取数据。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迅速回复Joseph。

    您知道是否有其他解决方案,例如超低功耗PGA IC或此芯片组ADS7924,但内置PGA?

    提前感谢。

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞


    ADS1014是来自过采样ADC组的器件,而ADS7924是来自SAR ADC组的器件。 我与SAR线路的工程师进行了检查,我能找到的唯一一款PGA器件是ADS8691,这是一款消耗大量电流的18位ADC。 遗憾的是,它没有与其他设备相同的数据阈值监控。


    约瑟夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞


    有人刚刚向我指出,ADS7924确实可以为您提供帮助。 请注意,有些引脚从MUXOUT转到ADCIN,在这些引脚中,您可以使用配置有增益的运算放大器将其置于增益阶段。 PWRCON引脚可用于启用和禁用运算放大器以在转换之间保存电流。

    如果您查看第36页上的ADS7924数据表,您将了解如何设置它的基本概念。 如果您对该器件感兴趣,请打开一个新的帖子,其中包括ADS7924,它将引起SAR小组应用工程师的注意。


    吴若瑟