This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:由于交叉存取而导致的图像别名?

Guru**** 2949940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590119/adc32rf45-aliased-images-due-to-interleaving

部件号:ADC32RF45

在测量从DAC到放大器到ADC的信道响应时,我注意到一些奇怪的噪音部分。 在某些捕获过程中,它们会间歇性随机发生。 这些噪音部分似乎属于FS/4 - Fsignal别名可能下降的频率区域。 但是,这是我看到的唯一别名。 您是否能够解释正在执行哪些交错校正以及如何校准/更新这些校正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    交错校正针对四个子ADC之间的偏移不匹配进行校正。  数据表的图235说明了偏移校正的操作。  该逻辑不会在四个子ADC中平衡DC组件,而是将四个子ADC中的每个子ADC的DC偏移量全部减去。   对于每个sub_ADC,都有一个逻辑块,用于生成该sub_ADC的DC组件的估计值,然后从数据流中减去DC偏移的估计值。   有一个数据窗口,在此窗口上生成DC偏移的估计值,该窗口为'大',因此不会被输入数据的短期病理案例误导估计值,但该窗口不会太大,无法阻止估计值 随时间变化的环境(如温度)而变化。  我不知道这个估计逻辑的时间常数。    有一个选项可以冻结偏移估计值而不再更新估计值,或者根本不使用估计值并从数据流中减去零。  

    如果使用SPI寄存器位来禁用(关闭)偏移校正,则在FS/4处会看到一个明显的正极。   我不会看到FS/4 - Fin.   由于sub_ADC偏移而产生的交错Spurs在FS/4和该值的倍数上几乎是正确的。

    此致,

    Richard P.