This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:状态字节错误

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589497/ads1263evm-pdk-status-byte-errors

部件号:ADS1263EVM-PDK
在“线程:ADS1263”中讨论的其他部件

你(们)好  

我正在尝试为我的应用评估ADS1263,我的连接如下AIN0 -AIN1用作外部参考4.5V;AIN2-AIN3用于外部桥接差动输入(外部激励4.5V;  

每次运行ADC pro软件时,我都收到4个错误;ADC1低参考故障,PGA负/正轨故障,ADC1输入超出 范围  

您能帮我解决这些错误吗?附件是注册表  

此致

Vishwae2e.ti.com/.../ADS126x-Register-Map_5F00_StatusByteError.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath,

    感谢注册地图文件!

    4.5V参考是否连接(或参考)到ADS1263EVM接地?
    接地参考缺失或ADS1263未检测到4.5V参考电压。

    我有兴趣了解每个输入引脚(AIN0至AIN3)的绝对电压,当相对于EVM接地进行测量时。 您还可以使用此Excel工具验证输入电压是否在PGA的共模范围内: www.ti.com/.../ads126x-calc-tool

    此致,
    Chris