This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.4155万:器件是否支持直流耦合输入模式?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5424, ADS5474, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589306/adc14155-does-device-support-dc-coupled-input-mode

部件号:ADC1.4155万
线程中讨论的其他部件: ADS5424ADS5474THS4509

大家好,支持!

设备是否支持直流耦合输入模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ikon

    我相信ADC1.4155万可以用于直流耦合应用,但我没有找到有关性能或推荐配置的更多信息。

    根据您的具体采样率和性能需求,还有一些其他类似设备也非常适合您的应用:

    http://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=2020&parts=ADS4146,ADC14155,ADC14V155,ADC16V130,ADS4145&cols=o1,p84,p157max,p1028,p88,p1039,p873,p989typ,p1034,p158,p1192,p300,p835,p2954,p1811,p1130&lang=en</s>4146 1.4155万41451028103910341192295418111130


    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim。

    对于ADC1.4155万,我可以看到Vin处的电容器
    似乎是交流耦合。 您能检查一下吗?

    此外,您能否告知ADS5424和ADS5474是否支持直流耦合信号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ikon
    与大多数高速数据转换器一样,此设备使用开关电容器跟踪和固定前端。我认为数据表引脚描述表中的等效电路对内部实施不是很准确,但目前无法访问任何更详细的信息。
    我确实检查了ADS5424的直流耦合应用。 如数据表的图41所示,它肯定可以在直流耦合配置中使用,使用THS4509差分放大器等。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    ADS5474是否可用于直流耦合应用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS5474适用于直流耦合应用。  您需要将信号的常用模式自身偏置到ADS5474希望看到的电平(大约为3.1V),但VCM输出引脚可用于外部偏置。   这种方法的一个常见应用是将VCM输出从ADC传输到任何可能驱动信号的放大器的CM输入。

    顺便说一句,最好是在您将讨论更改为不同的零件号时开始新的过帐。   Jim不支持ADS5474,我几乎看不到这条公告,因为主题行没有提到您要询问的设备。  这将有助于跟踪论坛并确保我们不会错过任何内容。  谢谢。

    此致,

    Richard P.